This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 4个独立于输入、可驱动高功率单个 LED。5A、红色、琥珀色、绿色、蓝色、电压源为45VDC

Guru**** 2577015 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS92510, TPS92513HV, TPS92515HV

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/567361/4-input-independent-to-drive-high-power-single-led-5a-in-red-amber-green-blue-at-voltage-source-45vdc

主题中讨论的其他器件:TPS92510TPS92513HVTPS92515HV

您好!

我有一项设计要求、即需要4个独立输入来驱动高功率单个 LED、输出电流为0.5A 、电压源为45VDC 且采用红色、琥珀色、绿色、蓝色、位于一个 FR4 PCB 直径= 2.3"。   当输入彩色 LED 连接到源时、每个彩色 LED R、A、G、B 一次亮起。  此设计应使用什么 IC LED 驱动器? 我是否必须在一个 PCB 中为该应用构建4个单电路? 能否使用一个 MOSFET 和4个电感器来驱动它们? 谢谢。

此致、

不结盟运动

nam@datadisplay.com

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    由于红色、琥珀色、绿色和蓝色都具有不同的正向压降、因此我将使用四个单独的转换器、即使它们已关闭、也可能会使用它们。  我将介绍 TPS92510、TPS92513HV 或 TPS92515HV、具体取决于您打开和关闭它们的速度。  这些部件都具有内部 MOSFET。

    谢谢、