This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54526:TPS54526的布局审查

Guru**** 2577385 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54526

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/568230/tps54526-placement-review-of-tps54526

器件型号:TPS54526

尊敬的团队:

我们使用 TPS54526从5V 生成1.1V 电压。

请查看所附布局的位置、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    以下是一些想法

    -您可以将电感器顺时针旋转90度,以便输出电容器的 GND 回路导回 TPS54526的 GND 焊盘和输入电容器。
    -是否可以将自举电容器移至更靠近 TPS54526的位置? 应该可以、但自举环路越小越好。
    -通过移动软启动电容器 C749、确定 C751放置在更靠近器件的位置的优先顺序。 实际上、交换这两个器件的位置会很好。 其原因是软启动仅用于启动、而是一个简单的 RC 电路、其中 VREG5电容器处通过脉冲驱动低侧栅极驱动器并为高侧自举电路充电、这意味着它是一条应保持的高频电力线 尽可能短。

    在查看布局并猜测原理图和布局之间是什么无源器件之后、我首先要考虑这些因素。