This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS564208:TPS564208的使用寿命是多长?

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS564208

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/587361/tps564208-what-is-life-about-tps564208

器件型号:TPS564208

大家好、工程师、

我是 John Ma。 我  在项目中使用 TPS564208。 但是、我有一些问题、如下所示。

1.本产品的使用寿命 通常是多少? 我的条件是:VIN=12V、Vout=5V、Imax=1A

2.请告诉我在对此产品进行 HTOL 测试时的条件是什么? 执行 HTOL 测试时、VIN、Vout 和 I_LOAD 分别是什么?  本产品在您的条件下是否通过 HTOL 500小时或1000小时?

3.电源电缆较长(约1m),在进行 HTOL 测试时,会向 IC 的多 VIN 引脚供电。 在进行 HTOL 测试时如何处理此问题? 是否在 VBUS 输入端子附近使用大容量电容器?  您是否像使用电阻器或 LC 组件一样分离每个 VIN 通道? 我附上一份草案供你参考。

感谢您的答复。

此致、

马时亨

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    单击 TI.com 上产品文件夹中的"质量和封装"选项卡、您可以在其中找到质量和环境数据。 有关详细的测试条件和方法、需要咨询 QRE 工程师。 根据我的经验、HTOL 测试通常在没有负载的情况下执行。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢您的回复、Luke。