This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76PL455A-Q1:IC 功能查询

Guru**** 2562120 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/588552/bq76pl455a-q1-ic-functionality-query

器件型号:BQ76PL455A-Q1
主题中讨论的其他器件:BQ76PL455-Q1BQ76PL455A

您好!

我已经使用 BQ76PL455-Q1 IC (被动平衡方法)设计了电池管理系统。 IC 正常工作、与主机控制器通信大约15-20天、但突然停止工作。

所附为原理图。  VP 上的电压、VDIG 引脚上的电压为1.02V、V5VAO 显示5V。

我的问题是、

1) 1)我们是否有任何方法来检查 IC 是否损坏?

2) 2)如果损坏、IC 可能会损坏

e2e.ti.com/.../bq76pl455a_2D00_q1.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Kishor、

    您是否遵循了此原理图或 EVM 原理图?

    您提供的原理图对 Vsense 引脚缺乏保护。 我们建议在每个感测引脚上使用低通滤波器和齐纳钳位。 如果没有这些元件、很可能在电池热插拔过程中损坏部件。 TIDA-00717 (链接: www.ti.com/.../tida-00717) 提供了 bq76pl455 EVM 原理图。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复、我为 Vsense 引脚添加了 RC 滤波器和齐纳钳位。 实际上、我遵循了 EVM 原理图本身、但我在先前的附件中发送了原理图的更简单版本。
    此致
    Kishor

    e2e.ti.com/.../bq76pl455.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kishor、

    您是否介意分享您的原理图、我可以查找可能不正确的内容? 如果您愿意、可以与 d-wiest@ti.com 私下分享...

    您在滤波器中为 R 和 C 使用了什么值? 此外、您是否想分享齐纳钳位的器件型号?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    David、
    我已通过私人邮件向您发送原理图。
    以下是用于 RC 滤波器电路的值
    R:1K
    C:0.1 μ F
    齐纳钳位器件型号:BZT52C6V2

    此致、
    Kishor