This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3643:仅驱动一个 LED

Guru**** 2573195 points
Other Parts Discussed in Thread: LM3643, LM3644

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/568945/lm3643-driving-one-led-only

器件型号:LM3643
主题中讨论的其他器件: LM3644

在我的应用中、我只需要使用 LM3643来驱动一个 LED、影响 LED 电流输出的问题是什么?

谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kelly、

    如果您仅使用其中一个输出电流源来驱动一个 LED、那么只要通过 I2C 禁用未使用的 LED 并且该引脚保持悬空、就不会出现问题。

    Greg

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Greg、
    LM3644和 LM3643之间的基本区别是什么?

    谢谢、

    Kelly
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    LM3643的总 LED 电流容差为1.5A。 LM3644对 LED 总电流没有此限制。