This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS23861:802.3af 规范的限制

Guru**** 2589640 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS23861

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/588781/tps23861-restrict-for-802-3af-specification

器件型号:TPS23861

关于 TPS23861、是否可以控制802.3af Type1(>15W)操作?

※1000Base 应用

如果有方法限制硬件设置或寄存器设置、请告诉我。

此致、

Satoshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Satoshi、

    您是否希望将输出功率限制为 TPS23861的类型1 (<15W)、即使连接了2类 PD?  在这种情况下、您可以将器 件设置为半自动模式、禁用寄存器0x21中的两个事件分类、将寄存器0x2A 或0x 2B 中的 Icut 设置为类型1电流、并清除寄存器0x40中的 PoE +。 谢谢。

    此致、

    一分钱