This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS92690:PWM 频率调光范围

Guru**** 2798555 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS92690, TPS92691

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/568948/tps92690-pwm-frequency-dimming-range

器件型号:TPS92690
主题中讨论的其他器件: TPS92691

您好!


我在寻找 TPS92690来满足我的 LED 驱动需求。 我无法在数据表中找到任何建议的 PWM 频率范围。 您能否提供推荐范围?

谢谢、

Rohit Joshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Rohit、您好!

    实际上没有限制、但它实际上取决于您需要的调光范围。 该部件 PWM 基本上通过简单的接通/关断类型的操作进行调光。 它确实保持 COMP 充电以实现更快的运行、但 LED 上升沿和下降沿不是极快的。

    因此实际上没有下限、但您可能希望使用100Hz 或更高频率以避免出现闪烁。 任何种类范围的最大实际值可能约为1kHz 左右。 这一切取决于操作点和外部组件。 有关我的意思的示例、您可以查看升压 EVM 用户指南。 您将注意到、在这些条件下以及使用该 BOM 时、您实际达到调节电流点的 PWM 调光期间的最短导通时间约为250us (请参阅5% PWM 调光范围截图)。

    基本上、频率越低、您得到的范围和线性度就越大。 如果 TPS92690不够快、无法满足您的需求、您可以考虑使用 TPS92691。 它们是相似的器件、但691包含 LED 灯串断开 FET 驱动器、因此电流上升/下降时间要快得多。

    此致、

    克林特