This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM4120:负输出电路

Guru**** 2589300 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/588395/lm4120-negative-output-circuit

器件型号:LM4120

是否有人尝试过该稳压器的负输出电路、如数据表的图19所示? 我们一直在努力使这项工作保持一致、但它只能运行几次。 不过、它在正输出电路中工作正常。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Cheryl、

    您使用图19中的输入电容器和电阻器值是多少? 此外、您是否使用了任何负载电容器? 该图未显示一个、但我认为该器件仍需要一个负载电容器来实现稳定性(Vout 和 GND 之间、如图29所示)。

    正输出情况下的值如何(图29)?

    此致、Diego Lewis
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Diego、

    我将使用1K 电阻器和0.1uF 电容器、如图19所示。 没有负载电容器、但我将尝试它、看看它是否起作用。

    正输出情况工作正常。

    谢谢、

    Cheryl