This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24071:输入和输出电流

Guru**** 2563960 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24071, BQ24075, BQ24070, BQ24298, BQ24030

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/588060/bq24071-input-and-output-current

器件型号:BQ24071
主题中讨论的其他器件: BQ24075BQ24070BQ24298BQ24030

我正在为我的项目搜索具有电源路径管理功能的电池充电器、我正在考虑使用 BQ24071。

我之前使用的是 BQ24075、这是完美的、除了1.5A 输入电流限制。 从输入到输出以及从电池到输出、我需要>3A 的输出(充电电流可能更低)。

我对 BQ24070/1的担忧是:

  • 数据表第1页中的状态为"支持高达2A 的总电流"。 在第7.1节中、说明了3.5A 输入电流、4A 输出电流。 2A 总电流是多少?
  • 如果我使用将输出调节至6V 并在输入端使用5V 的 BQ24071、是否有可提供4A 的稳定5V 输出?

是否有其他有关此规格的建议? 我还了解了 BQ24030、但更昂贵、并了解了 BQ24298、但我不需要开关输出。 我不需要高充电电流。

提前感谢、
Marcelo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    bq24071的输入电流最大为2A 您是否接受该 VIN 和电池输出3A 电流? 您可以为其使用电源路径部件。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    将 VIN 和电池输出电流放在一起并不意味着电池将短接至输入?

    假设从 VIN 到 Vout 需要3A 电流。 在这种情况下、您建议使用哪种解决方案?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    电源路径意味着 VIN 和 BAT 可以一起提供、您可以参阅电源路径功能的数据表。 没有线性充电器只能从 VIN 中拉出3A 电流。