This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54326:高频零点精确在哪里?

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS54326

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/588679/tps54326-where-is-the-high-frequency-zero-exactly

器件型号:TPS54326

大家好、

我的客户正在评估 TPS54326、他们使用的 Vout = 5.3V。 他们有以下问题:

开关稳压器 TPS54326数据表中的表1未指定输出5.3V 的推荐组件值。 为了生成5.3V 输出、我能否使用与输出5V 行中的 R2、C4、L1、C4和 C5相同的值? R1是从121Kohm 更改为130Kohm 吗?

 

 在第13页上,“…”

为输出滤波器选择的电感器和电容器必须被选择、这样双极点才会出现

位于高频零点下方、但足够接近由提供的相位升压

高频零点为稳定电路提供足够的相位裕度。”

 

我使用 Lout = 3.3uH 和 Cout = 44uF (有两个22uF 电容器 C4和 C5并联)、并以 eq 表示 fp = 13.2KHz。 5表示 LC 滤波器的双极。 在哪里可以找到零频率?

谢谢、

Brian

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,
    下面是一个 Webench 设计示例、其中3.3uH L 和47uF Co 对于5.3Vout 应用、结果显示为稳定。 无论如何、它需要在数据表中添加零频率信息。
    webench.ti.com/.../SDP.cgi