This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25895:BQ25895旁路电容值

Guru**** 2396715 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25892, BQ24190, BQ25895, BQ24195L, BQ25890, TPS61088

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/568104/bq25895-bq25895-bypass-cap-values

器件型号:BQ25895
主题中讨论的其他器件:BQ25892BQ24190BQ24195LBQ25890TPS61088

如果我没有在升压输出(PMID 引脚)上使用3.1A 的满电流、我可以减小旁路电容的大小吗?  例如、在 BQ24190上、建议值为6.8 μ F、输出电流为1.3A。  在 BQ25892上、2.4A 输出电流为8.2uF。 如果我的最大输出为1A、10uF 是否足够?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Christopher、

    PMID 具有双重用途:bq25895中 OTG 的输出、它是转换器的输入、因此我们需要确保电容足以用于充电和 OTG。 在 bq25895上、对于1A OTG 电流、在这种情况下、PMID 上的最小电容应为20uF。 您可以参阅 bq24195L、它是另一个拓扑与 bq25895相同的器件、具有5V@1A 的 OTG 输出。

    您计划如何使用 OTG 功能? 一个 USB 端口或一个单独的 USB 端口来实现 OTG 输出? 请注意、bq25890的 OTG 输出是 VBUS 引脚、而在 bq25895上是 PMID 引脚。 bq25895通常用于移动电源应用。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../Power-Block-Diagram-BQ25895.pdf

    您好、Fernando、

    好的、我将使用20uF、没关系。 您能否查看随附的方框图? 它能起作用吗? 我计划使用开关(LTC4413、STMPS2171) 将 PMID 引脚连接到与用于充电的 USB 连接器相同的 USB 连接器、并从 VBUS 上断开 USB。 在我的图中、PMID 引脚标记为"OTG"。 控制信号 OTG_EN 也连接到 BQ25895引脚"OTG"。

    谢谢、

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Christopher、

    如果您的应用仅需要一个 USB 端口、则该选项应该起作用。 由于 VBUS 的输入和 OTG 的输出位于同一引脚上、bq25890无法在您的应用中工作的任何特殊原因都可能会为您节省开关成本。

    此外、将12V 升压转换器馈入12V 降压转换器的输出有什么用途?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Fernando、

    要回答您的第二个问题:有时电路板将提供12V 作为输出、有时在同一引脚上输入12V。

    我正在将 BQ25890与 BQ25895进行比较、但这不清楚:数据表第一页上的 BQ25895具有"集成控制功能、可在充电模式和升压模式之间切换"、但 BQ25890没有此文本。 在数据表中的任何位置都找不到相关说明。 您能解释一下吗?

    对于我的应用、假设我处于 OTG 模式(启用升压)、但 USB 连接器上没有器件、然后用户在 VBUS 上插入 USB 充电器或其他5V 电源? BQ25890如何检测并更改为充电器模式? 借助 BQ25895、这很简单、因为 RBFET 阻断了到 VBUS 的反向电流。

    现在、更困难的是、当升压被禁用、充电已开启、但我移除了输入电源时、我在应用中该怎么办? 我需要在不掉电的情况下保持我的5V 电压。 我是否别无选择、只能等待30ms 才能打开升压转换器? 升压转换器是自动开启还是需要在每次输入被移除时在软件中复位?  
     
    提前感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../Power-Block-Diagram-BQ25895-V2.pdf

    您好、Fernando、

    我已经对我的应用进行了重新思考、我认为这将会更好地工作。 你怎么看?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Christopher、

    bq25890和 bq25895之间的 OTG 模式差异如下:

    • RBFET:在 OTG 期间、bq25895上的 PMID 关闭、而 bq25890上的 PMID 保持开启。
    • 使能 OTG 位(REG03[5]):在 bq25895上、该位默认启用、而在 bq25890上、默认禁用。 这意味着在 bq25895上、OTG 默认处于启用状态。 在 bq25895上、如果满足所有其他条件、PMID 将提供 OTG 输出。

    如果您的应用要求 PMID 上的下游负载始终具有5V 电压而不会下降、并且如果30ms 延迟过长、则需要单独的升压转换器级。

    在 bq25895上、如果启用了 OTG 且您应用了 VBUS、则 OTG 模式将被禁用、器件将开始充电。 在这种情况下、如果移除 VBUS、在30ms 的延迟后、如果满足其他条件、OTG 将再次启用;无需再次启用 OTG。

    在 bq25890上、如果启用了 OTG 且您应用了 VBUS、则 OTG 将被禁用、并且必须重新启用。

    另一个注意事项是、对于 VBUS 可能高于5V 的应用。 PMID 上连接的任何负载都必须承受应用的整个 VBUS 范围。 这是因为、一旦 VBUS 被连接、PMID 上的电压将是 VBUS 减去由 RBFET 引起的压降。  例如、如果您的负载需要5V 电压、但您的 VBUS 为12V、则负载需要能够承受12V 电压。

    许多客户使用与 TPS61088类似的升压转换器。