This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS650830:VR1 us 未使用

Guru**** 2573695 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS650830

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/568828/tps650830-vr1-us-unused

器件型号:TPS650830

您好!

 

由于布局问题、客户计划不使用 TPS650830中的 VR1。 它们将使用外部降压代替 VR1。 他们可以做些什么来实现这一点? 是否可以将其设置为下面或有更好的方法?

  • 使用 PGA 启用外部降压。

  • 配置 V11_FLTmsK=MV100APG=1

  • 如何连接 VR1相关引脚? 哪些引脚可以断开连接、哪些引脚应接地?

谢谢!

安东尼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    安东尼

    您正在遵循正确的方法。

    PGA/SLP_sus 可启用外部降压。 您需要屏蔽 MV100APG 以从电源正常状态树中移除电源轨。 请按照以下引脚连接列表进行操作。

    VBSTVR1---浮动
    DRVHVR1 --浮动
    SWVR1---- GND
    DRVLVR1 -- float
    PGNDVR1 --GND
    FBVR1P ---- GND
    FBVR1N ----接地
    VREGVR1 --连接到 LDO5V,无需电容
    ILIMVR1 --GND
    环境 R1---- GND
    PGVR1---- float

    谢谢、
    Jay