This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ34Z950:DF.Configuration 中的[nr]位

Guru**** 2589300 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/588824/bq34z950-nr-bit-in-df-configuration

器件型号:BQ34Z950

尊敬的 TI:

我将重新发布我上周于2017年4月5日发送的问询、但 TI 未作任何回复。

以下是帖子:

尊敬的 TI:

根据  2014年12月的 BQ34Z950技术参考、在数据闪存、配置类、操作配置 B 寄存器中、[NR]位不再出现在寄存器中、并替换为[RSVD]位。 因此、我们需要将该位设置为"0"。

如果我们参考 BQ20Z95 应用手册2006年12月、该"0"位表示可拆卸电池组。

1) 1) BQ34Z950中为什么[NR]位不再是要置位的位选择 

据我了解、可拆卸电池组使用系统存在引脚(PRES)、而该引脚现在在 BQ34Z950IC 上被分配为 NC (未连接)

2) 2)但是、我们的要求是设计独立的电池。

我们是否可以在 BQ34Z950中将该特定位设为"1"、 以使我们符合要求? 如果可以、是否对最终产品有任何不可预测的或重大的影响?

供参考、我们在  我们的产品之一中使用了您的 BQ20Z95电量监测计 IC、但我们不会将同一 IC 用于我们的新电池、因为它需要一个 DQ 引脚来与主机通信。

3) 3)在您的网站中 、BQ20Z95 已声明为 NRND。 该 IC 何时停产? 如果该 IC 已停产、最好的替代产品是什么?

如果您能回复我的上述查询、以便我完成设计、将会有所帮助。

非常感谢您的参与。