This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z60:BQ40Z60未充电

Guru**** 2581345 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z60

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/568525/bq40z60-bq40z60-not-charging

器件型号:BQ40Z60

我在我的电路中使用的是3S1P 组合中的 BQ40Z60 IC。 我已施加15V 适配器电压进行充电。 但电池未充电、当我测量适配器电压 Vac 时、在万用表和电池管理软件中显示为18.5V 而不是15V。 我怀疑在哪里可以怀疑是 ACFET、HIDRV 和 LODRV。

ACFET 栅极引脚显示适配器电源上的28V 电压和不带适配器的0V 电压

HIDRV 栅极引脚在适配器电源和独立电池电源上均显示11.8V 电压(当时的电池电压为11.8V)

LODRV GATE 引脚分别显示适配器电源上的0.4V 和电池电源上的0.004V。

请帮助解决此问题

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ramesh、

    您是否测量了适配器电压? 从3S1P 电池测得的电压是多少? 您使用的是 bq40z60EVM 还是定制 PCB? 如果您有定制 PCB、请分享您的原理图。 ACFET 栅极驱动电压比 VBAT 电压高9-10V、与您看到的18.5V 电压相同。 它肯定不来自监测计/充电器、因为它没有升压功能(仅降压)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Lewis、

             感谢您的回复。 我在连接到电路电源后测量并显示18.5V 适配器电压(但实际施加的适配器电压仅为15V)。 此时测得的 ACFET 为29V。

    3S1P 中的电池电压为11.8V。 3S1P 电池设计为在9V 至12.6V 范围内工作(电池电压范围为3V 至4.2V、不考虑电池平衡)。 请帮您解决问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ramesh、

    您使用的是什么 PCB? 定制还是 bq40z60EVM? 您是否有15V 直流电源或您可以尝试的其他交流适配器? 您的交流适配器可能存在问题。 由于您的充电电压过高、监测计可保护电池免受充电。