This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UC2856Q:在并联交错设计中使用两个 UC2856Q。

Guru**** 2473270 points
Other Parts Discussed in Thread: UC2856Q, UC2846, UC2856

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/568435/uc2856q-using-two-uc2856q-in-a-parallel-interleaved-design

器件型号:UC2856Q
主题中讨论的其他器件: UC2846UC2856

我尝试使用几个并联的 UC2856Q 控制器来使我的设计的功率输出加倍。

我已经有了单个 IC 反激式设计、我想为其添加额外的电源。 数据表简要显示此 IC 可在主/从配置下工作、但我不清楚如何处理电流感应反馈。

还可以使用反相的同步信号将从 IC 作为交错控制器吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jose、

    我需要找到合适的应用工程师来回答您的问题。 同时、您能否提供您正在进行的设计的详细信息、输入电压范围、输出电压和功率级别?


    谢谢

    Peter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Jose、

    我已将您的问题提交给相应的团队。 请尽快查找答案。

    此致、
    Ulrich
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好

    UC2856是 UC2846的升级版本、并且有一个关于同步 UC2846的 E2E 帖子、应该也适用于 UCC2856。

    e2e.ti.com/.../2077654

    此致

    Peter