This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Starterware/BQ34Z110:I#39;m 使用 BQ34Z110、我有疑问。

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ34Z110

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/588710/starterware-bq34z110-i-m-using-bq34z110-i-have-a-question

器件型号:BQ34Z110

工具/软件:Starterware

大家好、我叫 Dennis Jeong。

我有疑问。

请帮帮我。

我使用的是 BQ34Z110、

我构建了我的电路、请参阅此网站 https://www.mikrocontroller.net/topic/339243

但我尚未连接 SRP、SRN 和 Pack。


我想通过 BQ34Z110测量电池容量。  


但这是不可能通过使用我的电路实现的。  


我发送了0x02/0x03、然后我收到了0x00/0x00。  


因此、当我通过 BQ34Z110测量电池容量时、我可能会将 SRP、SRN 和 PACK 连接到我的电路。


当我通过 BQ34Z110测量电池容量时、是否会将 SRP、SRN 和 PACK 连接到我的电路?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    • www.ti.com.cn/.../slua597.pdf
    • 如果您需要执行学习周期以更新电池的 Qmax、则可以按照上述文档进行操作。 SRP 和 SRN 引脚用于测量进出电池的电流。 为此,应连接 SRP、SRN 和 Pakc-。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的帮助、我成功地测量了 SOH。
    谢谢 Terry Chen。