This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65916/如何与 AM5728配合使用

Guru**** 2577385 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65916, AM5728, TPS659037

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/568586/tps65916-how-to-use-with-am5728

主题中讨论的其他器件:TPS65916AM5728TPS659037

大家好、

我的客户希望将 TPS65916与 AM5728配合使用。
如果不使用内部 DSP 内核、 TPS65916可 用作 AM5728的 PMIC 吗?
我知道输出电源轨的数量不同、但不使用 DSP 内核。

因此、如果可以使用 TPS65916、请告诉我如何将其与 AM5728配合使用。

此致、
好的

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Sho、

    TPS65916不是 AM5728处理器支持的电源解决方案。 目前、AM5728数据表的第8.1节仅支持 TPS659037。

    此致、
    Karl
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sho Ogane、

    Karl 回答正确 TPS65916不是 AM5728 处理器支持的电源解决方案。 TPS65916是适用于 AM571x 的低成本解决方案。 如需更多信息、请参阅 AM572x/AM571x 兼容性指南。

    -Ray

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Karl San、Raymundo San

    感谢你的答复。

    我知道 TPS65916不是 AM5728支持的电源。
    我将检查您附加的文件。

    很抱歉、还有一个问题。
    在设计具有分立式的电源线路时、是否推荐使用支持 AM5728电源的器件和配置?

    此致、
    好的

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sho、

    TPS659037是目前唯一推荐和支持的电源解决方案。 TPS659037有两种配置可支持 AM5728、 《TPS659037用户指南》对此进行了介绍。 其中包括系统方框图、默认 PMIC 配置以及上电和断电排序。

    此致、
    Karl