This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS706:UVLO 限制?

Guru**** 2555940 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS706

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/568396/tps706-uvlo-limit

器件型号:TPS706

大家好、

我正在查看用于电池供电应用的 TPS706。 我很好奇、如果输出为2.5V、它将如何以2.7V 的电压运行。 我在数据表中看到了 UVLO、但它没有详细介绍它何时设置。 它是否会在 UVLO 处于下降范围内并关闭输出时立即触发 UVLO?

谢谢、

不需要


我叫 Li fsdfsadf 谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、Nate、

    压降电压与 TPS706的输出电流有关。 您的应用的电流是多少?
    整个 TPS706系列的压降特性相似。 因此、虽然我们不测试2.5V 输出版本的压降(由于 TPS706的最小 Vin 要求)、例如在50mA 输出电流下、典型压降电压将为~300mV。 因此、对于2.5V 输出电压、最小输入电压为~2.8V、完全处于 TPS706系列的建议工作区域内。

    此致。
    歌曲
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Song:

    我的问题是、当在压降以下运行时会发生什么情况。 让我们使用您的300mV 示例。 如果电流为50mA、压降为300mV、则输出电压为2.5V、输入电压为2.7V、会发生什么情况? 如果 UVLO 启动、则输出将为零(这对设计而言是不利的)。 如果没有、则 LDO 将尝试调节、但 Vout 将开始跟踪 Vin (这是可以的、因为它足够接近)。

    我想知道它是什么。

    谢谢、
    不需要
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请参阅 TPS706数据表中的"图28和图29 -加电和断电响应"。

    当 Vin 低于 UVLO 阈值时、输出关闭。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、Nate、

    UVLO 低于最小输入电压;因此,只要您处于建议的工作条件下,设备就不会关闭。
    当器件在压降区域运行时、Vout=Vin-Vdropout。
    请注意、当器件在压降区域运行时、PSRR 将大幅降低。

    此致。
    歌曲
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Song 和 Donald:

    感谢您提供的额外信息。 我要查找的信息是确切的阈值 UVLO 生效、数据表中未对此进行说明。 图28和29显示了单个器件的 UVLO (恰好约为2.5V)、但根据我的理解、UVLO 保证低于2.7V (建议的最低输入)、但由于工艺变化、它可能会更低(例如2.5V 或2.3V)。

    这对于该设计非常重要、因为根据电池寿命和温度的不同、电压可能会暂时降至2.7V 以下。 如果在 整个系统中启动 UVLO、则会复位、这将是一个问题。 如果 UVLO 较低、假设为2.5V、则没问题、我们将处于压降状态、系统正常。  

    感谢您的帮助! 这就是我试图弄清楚的所有内容。

    不需要