This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR14030-Q1:自举电容器的充电

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: LMR14030-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/588535/lmr14030-q1-the-charging-of-bootstrap-capacitor

器件型号:LMR14030-Q1

大家好、

 请让我向您询问有关 LMR14030-Q1的问题。
 
 我假设自举电容器的充电情况如下。
 
 自举电容由内部稳压器充电
 电流。
 由 Vin 生成的内部稳压器的电压约为5V。
 
 我的想法是否正确?

此致。
Tsuyoshi Tokumoto

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好
    我没有看到任何关于内部电压输出电压的描述。 但自举用于开启高侧 FET、FET 将在3.2V 以下关闭、因此内部稳压器至少高于3.2V。 此外、对于自举电容选择、电容必须是额定电压为16V 或更高的高质量陶瓷电容、因此电压可能会高于5V。 正常情况下、当输入大于8V 时、电压为8V;当输入低于8V 时、内部稳压器将与输入电压呈线性关系。 但我不确定该 IC 中内部稳压器的详细信息。
    谢谢!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、稳压器由连接到 Vin 的5~6V zenner 二极管实现。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Luke - San、

     非常感谢您的快速回复。

     我明白了。

    此致。

    Tsuyoshi Tokumoto