This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65023:TPS65023波特图

Guru**** 2562120 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65023

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/568059/tps65023-tps65023-bode-plot

器件型号:TPS65023

大家好、

如何测量波特图?


反馈和输出之间串联了一个电阻器

我 添加了一个电阻、连接在反馈和 VDCDC1/VDCDC2/VDCDC3引脚之间。 对吗?

我的测试曲线结果失败。 如下图所示。

 您是否有任何 TPS65023的波特图数据可以分享给我们??

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Pao Wu、

    您的电阻器看起来连接正确、它应该位于 VDCDC3和 FB 节点之间。 但是、我通常建议使用阻值为20 Ω 至100 Ω 的端接/基准电阻器。 您目前有一个10欧姆的电阻器、我会在您的测试中使用一个50欧姆的电阻器。 此外、您的测试设置是什么样的?  您是否正在使用喷射变压器? 下面是使用 Venable 型号3215的参考。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    下图是50欧姆的测试结果。

    情况相同。

    您有曲线可以分享给我们吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Pao Wu、

    不、我们不会。 但是、我们将开始测试、并尽快为您提供相位环路图。

    -Ray
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Pao Wu、

    下面是 DCDC3的相位增益图、让我知道您的想法。 在以下条件下进行了测试:

    VIN= 3.7V

    Vout=1.1V

    COUT= 2 x 10uF = 20uF

    电感= 2.2uH

    端接电阻= 50 Ω

    Iload =.8A

    -Ray