请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TLC5916 我无法从数据表中得知是否可以在链式器件中设置特殊模式电流电平。
此行表示可以发送与正常模式下相同的每个器件的当前电平数据。
然后、当 LE 被启用时(对于所有器件)、数据被锁存在各自的寄存器中。
9.4.1.2特殊模式阶段
在特殊模式下、只要 OE (ED2)不为低电平、串行数据就会通过 SDI 和移入移位寄存器
与正常模式下一样、通过 SDO 移出。
但是、时序图似乎显示它仅适用于第一个器件。 (9.4.3在特殊模式下编写配置代码)
它显示8个脉冲、然后 LE 变为高电平。 这可能只是一个示例、但我不确定。
是否有人能指出正确的操作?
谢谢。