This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62163:部件因未知原因损坏

Guru**** 2575595 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS62163

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/568897/tps62163-part-damaged-by-unknown-cause

器件型号:TPS62163

我已将 TPS62163 5V 降压转换器设计为目前正在测试的新产品。 我已经确定、插入电源线始终会导致芯片损坏并停止正常工作。

我刚刚完成了电路板的范围界定、以查找会导致问题的瞬变。 数据表规定 VIN 可耐受20V 电压、EN 和 SW 可耐受 VIN + 0.3V 电压、FB、PG 和 VOS 可耐受7V 电压。 我插入了连接到7.4V 电源的电缆(以模拟2节电池的平均电压)。 考虑到输入电压高于 FB、PG 和 VOS 引脚的容差、我首先尝试查看这些引脚、即使这些引脚与电源之间除了通过降压转换器本身之外没有连接。 我将 VIN、EN、SW 和 VOS 引脚放置在 TPS62163损坏的单元上、并且没有看到损坏的瞬变降至200uS/除法的刻度。 然后、我完全移除了 TPS62163并再次检查、但仍然没有看到任何可能损坏芯片的东西。

下一步似乎是使用正常工作的 TPS62163插入电源、但我不喜欢反复更换芯片的想法、直到我发现问题为止。 假设我采用此路由、如何在尝试识别问题时尽量减少我销毁的设备数量? 或者、我可以研究哪些其他故障排除步骤不会破坏更多设备?

作为参考、电源在到达降压转换器之前通过铁氧体磁珠 π 型滤波器和两个理想二极管、所有这些似乎都不会导致这样的问题。