This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62143:上电时部件很容易损坏

Guru**** 2560850 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS62143

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/588355/tps62143-part-easily-damaged-on-power-up

器件型号:TPS62143

您好!

我在设计中使用的是固定5V 输出 TPS62143开关稳压器。 加电时、输入过冲似乎有问题。 TI 是否建议使用滤波器设计来抑制上电上的过冲?

谢谢、

Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您能否发布您看到的过冲波形? 您是否知道它来自您的系统中的哪个位置?

    通常不建议使用过冲输入电源、因此这是最好的解决方法。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、我将尝试捕获过冲并布置它。 不幸的是、我无法更改电源。 我们的产品线使用通用的14V 交流适配器为我们的产品供电。 我们的新产品需要5V 电压、我需要通过现有适配器进行调节。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您将看到输入过冲的捕获。 这会损坏稳压器、现在 Vin 短接至 GND。 在其他情况下、所有引脚在故障后都短路。

    我还尝试将 EN 拉至 GND、虽然这似乎有助于问题最终解决、但器件出现故障。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这与我几年前在博客中描述的内容完全相同: e2e.ti.com/.../what-is-that-giant-tantalum-cap-on-the-input-of-the-evm

    您可以在 TINA 中模拟适配器电缆、并确定需要多大的电容和 ESR 来缓冲热插拔。 您还应执行基准测试以验证任何修复。 还有 OV 保护器件、可阻止电压、直到它完成振铃。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Chris、

    钽电容器已为您提供了很多帮助! 谢谢你。 后续问题:除了钽电容器外、如果我在 EN 线上有一个 RC 并增加了 SS/TR 电容器值、这是否有助于热插拔?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    不可以、这不会有帮助。 过冲很可能会在 IC 导通时发生。

    您可以通过将 SW 节点添加到上面的波形来确认这一点。 当它变高时、IC 已开始切换。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    通过 RC 延迟 EN 引脚的情况如何?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我不明白这如何帮助防止 Vin 上的 OV。 您能更详细地解释一下这将如何帮助您吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    其理念是、如果稳压器在热插拔发生时未切换、则过冲可能会最小化。 唯一的电流消耗将是为电容器充电。 对所有输入电容器充电后、EN 引脚将充电、稳压器可以从已经稳定的电源开始切换。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    没错。 这就是我在星期三的最后一个回复中尝试解决的问题。 过冲发生并在 IC 开启之前完成。 您可以在热插拔时查看 SW 节点来确认这一点。 它应该为低电平、直到过冲完成之后。