This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54560:加热问题

Guru**** 2763595 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS54560

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/568904/tps54560-heating-problem

器件型号:TPS54560

对于50V DC 到5V DC 的转换、我们使用 TPS54560稳压器。 它专为5A 输出电流而设计。 原理图如下所示

我使用建议的器件和布局进行构建。 电感器、稳压器 IC 和肖特基二极管发热。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    有多热? 即使 PCB 设计过度、并具有大量用于散热的铜、您也可以看到温度上升超过40度。 C.导致组件温度约为70摄氏度。您连接到散热焊盘的铜面积是多少?