This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25910:TPS25910 ILIM 跳闸

Guru**** 2521300 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS25910

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/568429/tps25910-tps25910-ilim-tripped

器件型号:TPS25910

 当 ILIM 跳闸时、TPS25910的行为是什么? 是否会持续进入自动重试模式、还是会在器件进入热关断模式之前保持预设的电流限制值? 这些顺序行为是什么?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Jaime、
    我要将此主题移至负载开关论坛。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Jaime、

    TPS25910器件在过载情况下以功率限制模式运行、并增加电源开关上的压降。 当芯片温度超过160°C 时、器件最终进入热关断状态
    在器件冷却大约20°C 后、它会尝试再次开启 Tun。 器件将持续进入自动重试模式。
    请参阅数据表中的第13页、如果您有其他问题、请告知我。

    谢谢
    Rakesh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我认为、无论上面讨论的是 Rakesh、我都有道理!致以最诚挚的问候、Janayya
    SPICE 建模工程师
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢! 这很有帮助