This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ34Z110:我有疑问。 请帮帮我

Guru**** 2606725 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ34Z110

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/587568/bq34z110-i-have-question-help-me-please

器件型号:BQ34Z110

大家好、我叫 Denis Jeong。

我有疑问。

我希望分步回答。

当我通过 BQ34Z110测量电池电压时、我只想测量电池电压。 是否必须连接 SRP、SRN 和 Pack??
测量电压时,是否必须连接 SRP、SRN 和 PACK?

2.我参考这个网站 www.mikrocontroller.net/.../339243,所以构建我的电路。
该电路是否错误??? 我是否因为这个原因未能通过 BQ34Z110接收电压值(MSB 和 LSB)?

3.当我发送数据格式以接收以下测量的电池电压时,我是否发送了错误的数据格式?
我是否由于发送了错误的数据格式而未能接收到测量的电池电压?

我发送的数据格式如下。

Ⅰ μ A。 "Startbit -- 0xAA -- 0x08 --重复起始-- 0xAB --数据读取(LSB)--数据读取(MSB)--结束"
Ⅱ μ A。 "Startbit -- 0x55 -- 0x08 --重复起始-- 0x55 --数据读取(LSB)--数据读取(MSB)--结束"
Ⅲ μ A。 "Startbit -- 0xAA -- 0x08 -- 0x09 --重复起始-- 0xAB --数据读取(LSB)--数据读取(MSB)--结束"
Ⅳ μ A。 "Startbit -- 0x55 -- 0x08 -- 0x09 --重复起始-- 0x55 --数据读取(LSB)--数据读取(MSB)--结束"
Ⅴ μ A。 "Startbit -- 0xAA -- 0x08 ---- end -- 0xAA --数据读取(LSB)---- End ---- Startbit -- 0xAA -- 0x09 -- End ---- Startbit ---- 0xAB --数据读取(LSB)---- End ---- StartBit ---- 0xAB --数据读取(LSB)----读取(MSB)--结束数据
Ⅵ μ A。 "Startbit -- 0x55 -- 0x08 ---- End -- 0x55 --数据读取(LSB)----结束---- Startbit -- 0x55 -- 0x09 --结束---- Startbit ---- 0x55 --数据读取(LSB)----数据读取(LSB)----结束----数据读取(MSB)----数据读取(0x55)--结束

4.我在哪里犯了错误? 为什么我未能接收到测量的电池电压(MSB、LSB)? 我在哪里犯错?

我迫切需要帮助。 我没有很长的时间…

请帮帮我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否使用万用表测量了 bq34z110的 BAT 引脚4处的电压? 当 VEN 为高电平(2.5V)时、通过分压器的电压应小于5V。 VEN 引脚2的状态是什么? 您需要将 VEN 配置为1、CE 应连接到 Regin。 REG25应为~2.5V。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    测量电池电压时不需要电池组连接。 当系统或充电器连接到电池组时、用于电流测量的 SRP 和 SRN 连接。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢 Damian Lewis。 感谢您的回复、我通过 BQ34Z110测量了电池电压。

    但我还有另一个库斯特。

    我想测量电池容量。

    但这是不可能通过使用我的电路实现的。

    我发送了0x02/0x03、然后我收到了0x00/0x00。

    我想、当我通过 BQ34Z110测量电池容量时、我可能会将 SRP、SRN 和 PACK 连接到我的电路。 对吗?

    当我通过 BQ34Z110测量电池容量时、是否会将 SRP、SRN 和 PACK 连接到我的电路?