This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27441-G1:BQ27441-G1我不设置设计容量、设计能量、锥形电压和锥形率

Guru**** 2456910 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ27441-G1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/568232/bq27441-g1-bq27441-g1-i-am-not-setting-the-design-capacity-design-energy-taper-voltage-and-taper-rate

器件型号:BQ27441-G1

大家好、

我正在从事基于电池的项目、并使用电量监测计 IC BQ27441-G1来测量电池参数。 通过实施源代码、我可以成功读取 BQ27441-G1中设置的所有默认参数。

现在、在我们的硬件板中、我们已连接4600mAh 电池、因此我需要更改 BQ27441-G1中的设计容量寄存器。 为此、我已将该值写入设计容量寄存器。 我在这里面临着问题。 写入寄存器正在成功执行、但之后、当我要读取同一个寄存器时、我将始终仅获得默认值。

我已按照此链接中提供的相同步骤操作: www.ti.com/.../sluuap7.pdf。 我已将 I2C 时钟频率配置为400kHz。 在每个写入周期之后、我为上升提供了3秒的延迟。

您能告诉我如何在任何寄存器中写入值的过程吗?

我们非常感谢您在这种情况下提供的任何帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Maru、

    请检查您的仪表是否处于密封状态。 如果处于密封状态、则无法修改。 写入这些参数的常用方法是在数据存储器中直接修改。

    此致、
    Sammi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Sammi:
    感谢您的回复我遵循了此链接中给出的步骤:www.ti.com/.../sluuap7.pdf 在此过程中,第一步是解封,它可以正常工作我通过检查 CONTRAL_STATUS 中的 SS 位来验证。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是否有任何更新?
    对此提供的任何帮助都将不胜感激。