This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61160:是否可以使用 TPS61160EVM 来确认 TPS61160A

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS61160A, TPS61160

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/588113/tps61160-is-it-possible-to-use-tps61160evm-for-confirming-tps61160a

器件型号:TPS61160

尊敬的专家:

我的客户正在考虑 TPS61160A、并希望确认其性能。

是否可以使用 TPS61160A 进行固化。

没有 TPS61160A EVM。

我认为 TPS61160和 TPS61160A 之间的区别是有无单线制接口、基本上是可以实现的。  

正确吗?

是否存在其他差异或疑虑?

感谢您的帮助。

此致、

新一

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Shinichi、
    是的,您可以了解 TPS61160和 TPS61160A 之间的差异,只需使用和不使用单线即可。
    因此、您可以使用 TPS61160EVM 并将芯片更改为 TPS61160A 进行验证。

    此致。
    Caryss
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Caryss

    感谢你的答复。

    我看到您的答案。

    我将让客户将 TPS61160EVM 的器件更改为 TPS61160A 并进行评估。

    感谢您的大力帮助与合作。

    此致、
    新一