This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A8300:VDO 和 RDS (on)说明

Guru**** 2609955 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS7A8300

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/588684/tps7a8300-vdo-and-rds-on-clarifications

器件型号:TPS7A8300

您好 LDO 团队、

我有几个问题。

首先、我发现数据表的下拉部分非常令人困惑。 它指出:

一般来说、压降电压通常指输入和输出电压之间的电压差(VDO = VIN–VOUT)。 然而,在中,VDO 被定义为额定电流(IRATED)上的 VIN–VOUT 电压,其中主电流导通 FET 在欧姆级运行区域中完全导通,并以 FET 的典型 RDS (ON)为特征。 VDO 间接指定的最小输入电压高于标称编程输出电压、在该电压下、输出电压应保持在其精度边界内。 如果输入降至低于此 VDO 限制(VIN < VOUT + VDO)、则输出电压会降低、以跟随输入电压。 压降电压始终由主导通 FET 的 RDS (on)决定。 因此、如果 LDO 的工作电流低于额定电流、则该电流的 VDO 相应地进行调节。 TPS7A8300的 RDS (on)可使用公式5计算得出:

RDS (ON)= Vdo/Irated

如果我的应用是5.3V -> 5.0V@1.5A 最大值、那么我的 RDS (on)= 0.3V/2A = 150m Ω?  

它提到了"经典 RDS (on)"、这是你们为该器件的导通 FET 指定的值吗? 这到底是什么意思?

谢谢!

-Brian A.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brian、

    该部分可简化为数据表的图12。

    本质上、压降与输出电流呈线性关系。

    非常尊重、

    Ryan