This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61030:短路情况下的电流限制行为

Guru**** 2609285 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61030, TPS61020

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/588475/tps61030-the-behavior-of-current-limit-at-short-circuit-condition

器件型号:TPS61030
主题中讨论的其他器件: TPS61020

您好!

 

关于 TPS61030的短路情况、我的客户提出了一些问题。

根据数据表(第10页:10.4.2软启动)、

“在预充电期间,整流开关一直打开,直到输出电容器充电到接近输入的值

电压。 在该阶段、整流开关电流受到限制。 这也会限制短路情况下的输出电流

输出端的条件。”

(问题)

(1)我无法通过上述解释清楚说明短路条件下的电流限制。

当输出短路时、如何进行电流限制?

您能否解释短路条件下的电流限制行为?

 

(2)当输出短路时、电流限制为标称电流限制值的40%。

我的理解是正确的?

此致、
Tao2199

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    在我看来、当输出接地短路时、这意味着输出电容器无法充电至输入电压的值(也有高电流)、因此升压开关电流限制设置为其标称值的40%。 无论输出是否短路、都会感测 NMOS 开关的峰值电流以限制电流。 谢谢!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    升压转换器的启动分为预充电阶段和升压阶段。 该器件会在预充电阶段限制高侧 FET、以便在输出短路时限制电流。 本应用手册"www.ti.com/.../slva387.pdf" 介绍了 TPS61020软启动的详细信息、其中软启动原理与 TPS61030相同。