This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS82085:最小/最大软启动时间

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS82085, TPS82130

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/588527/tps82085-min-max-soft-start-time

器件型号:TPS82085
主题中讨论的其他器件: TPS82130

大家好、团队成员。

请告诉我 TPS82085的最小、最大软启动时间。

数据表仅描述典型值为0.8ms。

此致、  

小林

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    未指定此值、因此我们可以假设变化为~20%。 这对您的应用有多重要?

    TPS82130是一款具有 SS/TR 引脚的类似器件。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢 Chris。
    我们的应用需要100us 至50ms 的压摆率。
    因此使用 TPS82085没问题。