请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
我正在设计一个涉及锂 IO 或锂聚合物电池的新电路、通常为18650型(4.2V-2.7V)、800mAh 至1600mAh。
为了尽量减少电路上的连接器、我想使用 USB 充电。 因此最大充电电流将为400mA
对于 MCU 和电路板外设、需要一个 SEPIC 转换器来创建具有小于50mV 纹波的3.3V、100mA 电流。
哪种电池充电器最适合我的应用?
是否有电池充电器和集成 SEPIC 转换器的组合产品?
如果不是、是否有任何推荐用于电池的直流/直流 SEPIC 转换器?