This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP2981:P2P 兼容、可直接替换

Guru**** 2609285 points
Other Parts Discussed in Thread: LP2981, LP2985, LP2992

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/588664/lp2981-p2p-compatible-drop-in-replacement

器件型号:LP2981
主题中讨论的其他器件: LP2985LP2992

大家好、团队、

我目前正在寻找采用5引脚 SOT-23封装的 LP2981的 P2P 兼容解决方案。 一般要求如下:

  • 输入电压(最大值)必须为8V 或更高
  • 输出电流为150mA (最大值)
  • 输出是固定的、但 ADJ 也可以正常工作

到目前为止、我正在考虑使用 TPS709xx 器件、因为它满足所有要求、但我也对 LP2992和 LP2985感兴趣。 LP2992和 LP2985都有一个旁路电容引脚、该引脚在 LP2981上为"NC"。  

这会导致我的问题、即这些器件是否需要旁路电容器? 在数据表中、假设将使用旁路电容器、但在更换现有电路板上的 LP2981的情况下、我们无法添加电容器。  

感谢您的提前帮助、如果我可能忽略了更好的解决方案、请告诉我!

此致、

Javier Palomo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Javier 好、

    旁路电容器的功能与其他 LDO 上的降噪电容器相同。 该电容器不是稳定性所必需的(两个数据表中的几条典型特性曲线显示 Cbypass 为开路);但是、如果没有电容器、则不会优化噪声性能和交流性能、例如 PSRR 和瞬态响应。

    非常尊重、
    Ryan