This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS709:TPS709、TPS709A 和 TPS709B 之间有何差异?

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS709

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/588665/tps709-what-is-the-difference-between-the-tps709-tps709a-and-tps709b

器件型号:TPS709

数据表中显示的 TPS709有三个不同版本、具有3个不同的 SOT-23-5引脚排列。  引脚输出的唯一区别是什么?  是否有一个优势?  我计划使用5.0固定输出版本。

哪一个最适合用于5V 输出?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jim、

    除了引脚输出外没有其他区别。 无论哪种引脚最适合您的布局需求、都将是最适合您的选择。 对于5V 版本、我相信您目前只能选择 TPS709和 TPS709B。

    非常尊重、
    Ryan