This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61021A:需要了解内部补偿

Guru**** 2524080 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61021A, TLV61225

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/566995/tps61021a-need-to-understand-internal-compensation

器件型号:TPS61021A
主题中讨论的其他器件: TLV61225

您好、支持团队

与客户合作解决 TPS61021a 的问题。 我正在获取原理图、但这很热。 它们在使其稳定驱动电流方面存在问题。 客户报价

我目前正在使用采用 TPS61021[A]的电路、并为实现稳定(调节电流)进行了一些努力。 您能否提供有关该器件神秘内置补偿的任何提示?

 

[我还在尝试运行一些仿真(我很少这么做)

do/trust)使用 TINA、有时它似乎接近我的原型所看到的、而有时它不会。]

您能否向 我们提供有关内部补偿网络的任何信息? 您可以通过 TI 内部电子邮件联系我。

 

谢谢

Jeff、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    在回答问题之前、我想知道他们在应用中使用的输入电压、输出电压、输出电流?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    输入电压~2.3V

    输出电压~3V

    输出电流~1.1A

    此外、客户提供:

    同时、您可能可以澄清数据表中没有详述的内容、但希望数据表具有明确的容差范围。 在仿真过程中、我进入了数据表第7.3.6节(过压保护)中提到的场景、在该场景中、当 FB 低于0.2V 且输出电压高于2.9V 时、IC 通过将谷值开关电流限制为100mA 来防止过冲。  您能否提供有关"100mA"最小值和最大值的规格

    谷值电流限制、低于"0.2V" FB 阈值、高于"2.9V"输出阈值?


    谢谢

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这种现象 (谷值电流限制、低于"0.2V" FB 阈值、高于"2.9V"输出)将在正常工作条件下发生。 但"仅"在输出电压分压电阻器存在焊接问题时发生、因此 输出电压高于2.9V、但 FB 非常低、低于0.2V 甚至0V。

    他们在模拟中遇到它、这很奇怪! 原理图中是否存在任何连接问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    由于 NDA 问题无法获取原理图、

    不过、这是我设法从工程师那里得到的结果

    在沮丧之后,我将板上的所有组件都隔离到了 TLV61225电路。 我有一个10µF μ F 的输入电容和一个10µF μ F 的输出电容。  4.7µH μ H 电感器。

     

    使用具有并联1.0µF μ F 电容器的133 Ω 负载(~25mA)时、我发现在连接时存在调节问题。 在较低的输入电压(<1.5V)下、存在一些抖动。  在该电压之上、跳跃增加(2.0V IN)、而在2.5V IN [和高达~3.3V ]时、输出电压下降(大约2.4V)。  连接了示波器激发(CH1是稳压器 Vout;CH2是负载电压、该电压连接到、因此通过削波引线的~3'基本上是相同的信号)。

     

     -如果先添加1µF Ω 电容器、然后再添加电阻器、则没有问题。

     如果只添加电阻器,就没有问题。

     -如果同时添加电阻器和电容器,我会看到这种不稳定的行为。

     -如果电阻器后面添加电容器,我会看到这种不稳定的行为。

     

    e2e.ti.com/.../Jon-Z.pptx

    任何想法

    此致

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是一个正常问题。 在输出侧突然添加1uF 电容器将会由于电容器的电荷而产生较大的浪涌电流。  这与大阶跃输出负载瞬态类似。 因为它最终会稳定、所以它是可以的!

    请先将1uF 电容器与10uF 输出电容器相加、然后再添加负载。