This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CSD95378BQ5MC:流入 VDD 引脚的最大电流

Guru**** 2576195 points
Other Parts Discussed in Thread: CSD95378BQ5MC

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/588598/csd95378bq5mc-max-current-into-vdd-pin

器件型号:CSD95378BQ5MC

流入 CSD95378BQ5MC 的 VDD 引脚的最大电流是多少?  我在数据表中看不到这一点。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Scott、
    由于数据表仅指定典型值、因此您可以添加25%以假设为最大值。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我在数据表中看到的*唯一*电流是流经输出开关的峰值和连续电流。 我需要一个流入 VDD 引脚的电流(典型值或最大值)、该引脚用于运行栅极驱动电路。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    很抱歉、你是对的。 在正常运行期间、这个值为27mA (典型值)。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢!