This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24650:BQ24650

Guru**** 2581045 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/587630/bq24650-bq24650

器件型号:BQ24650

尊敬的所有人:

        下面是我的采石场。

我们使用 TI 原理图、通过使用连接到 VFB 引脚的分压器将 LiFePO4电池最大充电电压设置为14V。 当我们连接 电压为13v 至12v 的电池时、电池未充电、当我们连接电压略低于14v 的电池时、电池将充电。

 

但我们的主要设计目标是在   11V 至14.4V 的电池电压下工作。

此致、

Aravind

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Aravind、

    充电电流或充电电流是否低于您的设置? 您能否提供原理图?

    陈阿伦
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Allen:
    上面是原理图。 充电、尤其是电压。 我需要在11V 至14.5V 范围内充电
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Aravind、

    您可以修改反馈电阻器(R1和 R2)以将充电电压设置为14.5V。 请参阅数据表的第8.3.1节。

    陈阿伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Alen:
    我尝试设置反馈电阻器。 但我无法以可变电压(11至14.5V)为电池充电。


    Aravind
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Aravind、

    有多少 PCB 存在此问题?  您能否详细描述该行为?  

    我需要一些更多信息、请提供以下信息:

    1. 最后一个不一致的地方  
    2. VCC、SRN、VFB、MPPSET、TS、 REGN
    3. SRP-SRN 上的差分电压
    4. PH、SRN 和 VCC 的波形

    谢谢。

    陈阿伦