This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS562201:TPS562201:可靠性数据

Guru**** 2560390 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS562201

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/568660/tps562201-tps562201-reliability-data

器件型号:TPS562201

为了进行可靠性分析、客户需要使用以下 TPS562201数据。

请您尽早提供这些信息吗?

  1. IC 内部使用的晶体管总数。
  2. 基板材料类型(环氧玻璃、PTFE 玻璃、柔性基板、Cu/Invar/Cu)–支架中提供了选项。 请告诉我确切或最接近的信息。
  3. 组件材料类型(Epoxy、Alumina、Kovar)--支架中提供了选项。 请告诉我确切或最接近的信息。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    首先、非常感谢这个部分的有趣。

    但我认为所有问题 都 与 IC 内部设计或流程相关、而不是与系统应用相关、因此、您能否通过获取这些信息来判断将使用哪些可靠性项目? 如果不必要、我认为不建议提供如此详细的信息。

    BR、

    裕昌