This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC2946-Q1:计算复位超时周期和看门狗超时周期最小值和最大值

Guru**** 2608305 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC2946-Q1, SN65HVD75

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/568764/ucc2946-q1-reset-time-out-period-and-watchdog-time-out-period-minimum-and-maximum-values-calculation

器件型号:UCC2946-Q1
主题中讨论的其他器件: SN65HVD75

我计划在我的一个应用中使用以下器件型号。 我需要此部件的技术数据。 您能提供支持吗?

所选器件型号:  
UCC2946-Q1
SN65HVD75

UCC2946-Q1问题:

为64nF 提供的复位周期为140ms 至320ms。 如何计算该容差。 我可以计算出典型值为200mSec。 如何计算复位和看门狗超时周期的最坏情况容差? 我可以获取电容器容差,并计算最小值和最大值。 除了电容器容差之外、IC 中是否还需要考虑任何容差。

TRP = 3.125×CRP


2.我看到这个器件型号是在2004年发布的、但仍然有效。 此器件是否会在未来10年内有效?此器件的寿命/产品生命周期是多少?

SN65HVD75:  

对于接收器输入 VOH、在8mA 时的最小值为2.4V。 100uA、1mA、2mA 电流的 VOH 电平是多少?

 

谢谢

Rajvel M