This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC27511A-Q1:UCC27511A-Q1的 RO (H)、RO (L)

Guru**** 2502295 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC27511A-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/568157/ucc27511a-q1-ro-h-ro-l-of-ucc27511a-q1

器件型号:UCC27511A-Q1


客户正在考虑使用 UCC27511A-Q1。
在数据表中、Ro (H)和 RO (L)不包含最小值。
它们需要 Ro (H)和 RO (L)的最小值、以便将 FET 的驱动电流保持在绝对最大额定值内。
它们尝试使用该值和栅极电阻值来限制驱动电流。
请告诉我 Ro (H)和 RO (L)的最小值。

谢谢、Masami M.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Masami、

    我将与我们的测试团队核实并确认。 我应该在一天之内得到答复,如果不是更早的话。

    此致、

    Daniel
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、Daniel:San、

    感谢您的支持。
    我将等待您的回复。

    谢谢、Masami M.
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    马萨米-圣、


    出于您所述的目的、我建议根据以下预期最小输出导通状态电阻值进行设计:


    RO (L)@ VDD=12V:0.25 Ω

    RO (L)@ VDD=4.5V:0.30 Ω

    RO (H)@ VDD=12V:4.25 Ω

    RO (H)@ VDD=4.5V: 5.25 Ω

    请注意、这些值是出于善意提供的、旨在帮助客户、此帖子不会被解释为器件数据表的扩展。

    此致、

    Daniel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、Daniel:San、

    感谢您的回答。
    我将向客户回答这一价值。

    >请注意,这些值是出于善意提供的,以帮助客户,此帖子不会被解释为设备数据表的扩展。
    是的、我还告诉他们该值不是保证值。

    谢谢、Masami M.