This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24073:BQ24073 TMR 将91K 连接到 VSS

Guru**** 2611705 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/588491/bq24073-bq24073-tmr-connect-91k-to-vss

器件型号:BQ24073

尊敬的先生:

我们的 TMR 将91KΩ 连接到 VSS、在这方面有任何问题吗?

数据表 kΩ kΩ 为8 μ A 至72 μ A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、您需要将 T 设计为建议的8 kΩ 至72 kΩ 范围