This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A8101-Q1:C (NR)、Cbypass

Guru**** 2589280 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/588525/tps7a8101-q1-c-nr-cbypass

器件型号:TPS7A8101-Q1

您好!

我的客户将 C (NR)和 C (BYPASS)设置为0.01uF 、以便快速上升。

这些值是否允许?

此致、

Kuramochi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Kuramochi、

    是的、如数据表的图25所示、使用10nF 电容器可以实现更快的启动时间。

    非常尊重、
    Ryan