This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65150:电源序列问题

Guru**** 2595770 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65150

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/588538/tps65150-power-sequence-issue

器件型号:TPS65150

您好!

      下面是客户面板电源序列规格。 LSA40AT9001的说明 。 TPS65150不符合面板规格。 因此、它们需要按如下所示延迟 DLY1和 DLY2时序。  我们可以设置什么延迟时间,并对 TD (DLY1)和 TD (DLY2)有任何限制? 谢谢你。  

BR

Patrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Patrick:

    根据上图、AVDD -> VGL -> VGH ->伽马缓冲器->接口电源

    TPS65150可以提供 AVDD、VGL 和 VGH、并且它完全按照此顺序提供。 DLY1和 DLY2可设置为最小值、因为这些时间只需高于0ms。 您可以使用默认的10nF 电容器、但也可以使用较小的电容器。

    此致、
    Brigitte

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Brigitte、

    谢谢你。 是否知道 DLY1/DLY2有最小限制? 谢谢你。

    BR
    Patrick
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Patrick:

    最小值应该是根本没有连接电容器。 但是、为了确保您可以在必要时进行更改、我建议至少添加一些焊盘、以确保您可以在需要时添加电容器、而无需更改布局。

    此致、
    Brigitte