This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5116:LM5116关于电流限制

Guru**** 2555630 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5116

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/568733/lm5116-lm5116-about-current-limit

器件型号:LM5116

你(们)好

我使用了 LM5116进行了设计、并创建了一个原型。

设计参数如下。

输入电压:DC18-30V

输出电压:DC16V/13Amath

CHF:33pF、Rcomp:56k、Ccomp:270pF (LM5116_quickstart.xls 表格)

Rcramp:240k、cramp:820p

RS 2 m Ω、Fsw:100kHz

问题1.增加负载(0->13A),开关操作在7A 左右停止。为什么?

电流限制::55A? 我希望我可以输出13 A 或更高的电流。

问题2.是否有方法禁用电流限制功能?

问题3.减小 Rcramp 的值使大电流成为可能。为什么?

我很尴尬。 我正在等待回答。

此致。