This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCD3138:400Hz 输入的 PFC

Guru**** 2558640 points
Other Parts Discussed in Thread: UCD3138

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/565159/ucd3138-pfc-with-400hz-input

器件型号:UCD3138

您好!


我们尝试使用400Hz 输入运行 PFC (采用交错配置)。 但是、系统永远不会进行调节。 进一步调试、我们看到它根本不会离开空闲状态、因为 VAC 限制检查:

   if (((iv.VIN_squared_average > vac_min_on_sq_avg)&(iv.VIN_squared_average < vac_MAX_OFF_sq_avg))){  ...  }

VIN_squared_average 计算是否存在问题? 它似乎取决于频率。 如果有人使用400Hz 输入的 PFC、我们希望听到有关该过程的任何输入。


在另一个注释中、我们还注意到、当我们在 ADC 初始化期间关闭 ADC 平均值计算时、即使交流输入为50或60Hz、PFC 也不再工作。 有什么想法为什么?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我正在查看一个相当通用的 PFC 代码、我看到一个问题。  如果您查看

    标准 interrupt.c 中的 half-cycle_processing 函数

    您将看到:

    if (iv.slow_negative cycle_counter > 50) //如果我们得到了良好的半个周期

    这是为了防止我们使用短周期来计算 VIN 的平方平均值。

    此函数每100微秒调用一次、因此50是5毫秒。  因此、您的1.25毫秒半周期无法很好地进入。  您只会得到10或11个周期、因此整个方法是可疑的。  它将产生噪声。  但是、如果您将此语句中的数字更改为可能8、并且它与正半个周期相等、那么至少应该足够好地开始。  或克服这一障碍。

    我不确定 ADC 的平均值。  这可能需要实际运行它并查看数字。


    我们已经了解了400 KHz、但我不知道我们在运行它。  我还记得听说我们需要在很多地方更改模拟滤波、包括一些 ADC 输入。  显然、那里需要更多的带宽。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ian、


    我们完全重写了 half-cycle_processing 函数、现在 PFC 开始运行。

    但是、我们将遇到较新的问题。 首先、也是最重要的、我们的电流波形在400Hz 运行时会非常失真:

    这里是用于比较的60Hz 波形、这更清晰。

    可能有些计算是使用陈旧、缓慢的数据、但我们无法准确地找出发生了什么?

    通过查看上面的波形、您是否知道问题可能出在哪里?

    谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您首先需要更改的是电流补偿系数、您应该能够使用融合 GUI 进行更改。  您还需要更改输入端的硬件 EMI 滤波器。  它们目前针对50至60Hz 进行了优化。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ian、


    是的、这些是比较明显的。 我们以前已经完成了400Hz PFC。 而不是 UCD3138。


    我更关心应用软件方面。 在50/60Hz 的代码中、似乎有很多"魔术常量"和一些假设。 其中一些是我们自己捕获的、有些是您在论坛上的论坛上指出的、但我担心还有更多的是我们错过了。


    最棒的

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    波形看起来像需要修正系数和 EMI 的波形。  我同意可能存在其他问题、这就是我说补偿和 EMI 是您首先需要做的事情的原因。   之后、如果需要、我们可以继续剥下洋葱。