This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP8543:过流故障

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: LP8543

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/587725/lp8543-overcurrent-fault

器件型号:LP8543

我们在独立模式下使用此驱动器来驱动清晰的 LS037V7DW05显示背光。  器件的额定温度为60C、我们看到背光间歇性关断、而驱动器报告过流情况。  

通常、问题会在低温时消失。  但是、我有一个板、其中 LP8543在启动时立即报告过流。  我们将尝试确定 LP8543是否已损坏。   

VPROG[4:0]为0、表示 Vout 为10V。

输入为双节锂电池、因此为8.4V。  在故障期间、我在 J10处测量的电压大约为8V。

电流选择为0x55 (20mA)

故障寄存器0x02指示0x0C 驱动器开启且过流。 如果我断开显示屏连接、我得到0x08

故障装置还显示未连接显示器的38V 电压。 良好的装置显示电压约为30V、未连接显示器。

首先、肖特基被吹了、因为它显然没有得到充分的说明。  但是,即使用新的替换后,问题仍然存在。

开关在无负载条件下工作、我看到散列基波上的开关波形。   这不是配置问题、因为大多数器件在高达40°C 的温度下工作。  

部件是否损坏?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我不是分配给此设备的应用工程师、但我不是该设备的专家。

    当发生 OCP 故障时、升压开关将停止、直到 OCP 条件被清除。 在 OCP 故障期间、由于没有升压开关操作、升压输出电压将为 Vin -肖特基二极管压降。

    并且在器件启用时断开负载将清除 OCP 条件、升压将开始开关、但自适应环路将尝试在 OUTx 引脚处找到正确的电压、并且随着 LED 负载断开、升压输出电压将上升至最大电压(38V)。 来自坏设备的38V 电压似乎正常工作。

    我不确定如何从良好的装置中看到30V 电压。 我想最初的升压电压设置是从 ADDR 0xBD[4:0]= VPROG[4:0]开始的30V 吗? 如果 VPROG 设置为30V、则如果在上电之前断开 LED 负载、升压转换器在上电时将保持在30V。 如果在正常运行期间断开 LED 负载、您也会看到38V 电压。

    我认为一种可能是好器件和坏器件之间的 OCP 设置不同。

    请检查 EEPROM addr 0xBD[6:5]、如果设置最低、请将其增大

    即使 OCP 设置与其他器件相同、由于 SW 时间和内部 SW FET 的 Rdson、器件中的 SW 电流可能略有变化。

    在高温条件下、这些内部特性将有助于增加功率损耗和裸片温度、并导致 OCP 故障。

    如果在增大 OCP 限值后看不到任何差异、则可能是器件上的真正损坏。

    希望这对您有所帮助、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢你。 这很有帮助。 我无法写入该寄存器。 我正在查看数据表以了解如何正确执行该操作、但不太清楚如何更新 EEPROM 的内容。 示例代码会有所帮助。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我不知道如何对该器件进行编程、因为这是一种旧设计、但似乎没有对 EEPROM 进行编程的解锁过程。

    那么、我将尝试该序列。

    I2C 从地址:0x2C (7位)、0x58 (8位、写入)、0x5A (8位、读取)

    EEPROM 地址     数据

               0xBD               0xxx (使用较高的值对位[6:5]进行编程

               0x72               0x02 (EEPROM 编程)

    等待几百微秒

               0x72               0x09 (EEPROM 值下载到寄存器- SRAM)

    希望这对您有所帮助、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您提供信息。  我们正在寻找新的设置、以便保存在 EEPROM 存储器位置。  同时、我设法通过将 LCD_LED+和 LCD_LED-引脚与示波器探针短接来损坏另一个 LP8543。  现在、驱动器立即显示过流故障。  我认为这可能是发生这种情况的第二个电路板。  为什么如果背光输出引脚短路、器件会损坏。  损坏与我最初提到的相同。  一旦 LED 负载出现、就会报告过流故障。   还有一件事需要说明、D27仅是30V 反向击穿二极管。  我们将其替换为60V 散列型。  我们认为、该二极管的反向泄漏电流是导致温度升高时出现过流故障的原因。  请参阅示波器 shopt 低于散列基两端的电压。 但是 、为了证明这一点、我需要使电路板恢复运行状态。  我需要更换驱动器 IC、更重要的是、了解输出 pis 短路时器件损坏的原因。  

    下面的示波器截图显示了 D27两端的电压。    

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Petar:

    很遗憾听到 EVM 损坏的消息。

    该器件不具有针对输出短路情况的电力线控制、因此在关闭内部 SW FET 之前、通过该短路的大电流可以流过。

    Vout 和 LED 引脚短路导致损坏的另一种可能原因是 LED 引脚上的电压尖峰高于其绝对最大电压额定值。 LED 驱动器的额定电压应高于最大 Vout 电压、但机械触控可能会导致电压尖峰进入这些引脚并损坏 LED 驱动器块。

    我认为、您对二极管的 OCP 问题的假设也是合理的。 二极管可反向导通、输出电流可在 SW 导通期间短路。

    在7个 LED 通道中、您似乎仅使用1个通道。 我知道还有许多其他简单的 LED 驱动器可以支持您的应用条件。 您需要使用此器件是否有任何原因? 它可能对我们的产品线有所帮助、但 可能无法如此高效地使用该器件。

    我希望新二极管可以解决这个问题。

    谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您提供信息。  这非常有用。  对于新设计、我们将做出更好的设计选择。  遗憾的是、这是一种存在问题的配送商品、我们正在尝试解决这些问题。  因此、更改 IC 是不可行的。  但对于这个司机、我相信您已经回答了我们的所有问题、非常感谢您。

    我将更换高温电路板上损坏的 IC、并在我们重新测试之前放入60V 散热片。

    即使在室温下、60V 散射开关至 GND 波形看起来也要好得多。

    SW 处30V 散射基波形显示在下面的黄色(顶部波形)中。 请注意、由于 D27击穿、SW 变为-20V。

    SW 处的波形、具有60V 散列、请注意、由于电容通过反向偏置 D27放电、SW 保持接地、而不是变为负。