This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24773:L2243从2.2uH 更改为1.2uH

Guru**** 2581045 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/568442/bq24773-l2243-change-to-1-2uh-from-2-2uh

器件型号:BQ24773

您好!

         下面是客户原理图。 如果将 L2243 从2.2uH 更改为1.2uH、是否对原理图有任何影响或修改? 此外、如果更改为两节电池设计、我们需要在原理图上修改哪些内容? 谢谢你。  

BR

Patrick

  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    原理图类似于 EVM 参考设计。

    关于将电感器更改为1.2uH、您的低侧 FET 的 RDSON 是多少?

    为了简化解释、当 LSFET 导通时、LSFET 的寄生电感与主电感串联、从而在电池上形成电阻分压器。 该 IC 具有一个用于 PWM/PFM 转换的比较器、通过感测 LSFET 上的电压来实现。 减小电感器尺寸时、LSFET 两端的电压会增加。 这会影响 PWM/PFM 转换。

    关于将电池配置更改为2s、电池引脚需要悬空。