This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3429:VCC 上的最大电容

Guru**** 2771175 points

Other Parts Discussed in Thread: LM3429, LM3429BKBSTEVAL

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/568638/lm3429-maximum-capacitance-on-vcc

器件型号:LM3429

您好、E2E、

我的客户正在使用 LM3429BKBSTEVAL 评估 LM3429。  他的应用具有大输入电容器(4.4mF)、并且希望在 IC 开始驱动开关 MOSFET 的栅极之前对其进行完全充电。  可以通过更改 VCC 上的电容器(Cbyp)来更改开关功能的启动时间。

在我们开始出现问题之前、该引脚可以接受多大的电容器?

2.是否有其他方法可以实现此延迟启动功能?  也许可以利用将逻辑驱动至 FET 栅极的 SR 锁存器(见下面)。

谢谢、

Sam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sam、您好!

    VCC 电容器的大小没有限制。 VCC 可以短接至地、它将仅限流、因此一个非常大的电容器将仅限流 VCC、直到它充电。 这是减缓启动的有效方法。

    您也可以使用 nDIM 引脚设置 UVLO。 在超过 UVLO 阈值之前、器件将不会开始开关。 如果您需要更多的延迟(例如、您必须等到电容充电100%并且您不希望阈值恰好处于全电压)、您可以使用 nDIM 上的电容器通过 nDIM UVLO 电阻器形成 RC 延迟。 这两个选项都可能更好、因为在这些情况下、VCC 将在启动时充满电、并且您将增加栅极驱动电压。

    此致、

    克林特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Clint、

    相关知识! 感谢回答我的所有问题:)

    Sam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    没问题、Sam。 如果您有任何疑问、请随时告知我们。

    此致、

    克林特