请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM3429 您好、E2E、
我的客户正在使用 LM3429BKBSTEVAL 评估 LM3429。 他的应用具有大输入电容器(4.4mF)、并且希望在 IC 开始驱动开关 MOSFET 的栅极之前对其进行完全充电。 可以通过更改 VCC 上的电容器(Cbyp)来更改开关功能的启动时间。
在我们开始出现问题之前、该引脚可以接受多大的电容器?
2.是否有其他方法可以实现此延迟启动功能? 也许可以利用将逻辑驱动至 FET 栅极的 SR 锁存器(见下面)。
谢谢、
Sam