This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65168:TPS65168的 I2C 通信

Guru**** 2589275 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/587820/tps65168-i2c-communication-of-tps65168

器件型号:TPS65168

大家好、

我的客户在 读取 TPS65168的 EEPROM 数据时告知我、系统制造商的产品线中出现了一些样片的 I2C 数据读取错误。

对于 TPS65168的所有寄存器、从 TPS65168返回的数据为00。

但是、 我的客户在 发货之前使用 JIG 验证了 TPS65168的 EEPROM 数据。

系统制造商的 I2C 系列连接到多个器件。  

您是否有任何注释来使所有寄存器的返回数据为00、这是在任何情况下导致的?

故障 LCMS 正在进入我的客户现场、他们将使用 TPS65168的 JIG 检查故障症状。

谢谢、此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Eric、

    您能解释一下系统制造商使用什么来读取 TPS65168的 EEPROM 数据,以及“

    Eric Kim1 说:
    系统制造商的 I2C 系列连接到多个设备。
    "是什么意思?

    您的客户是否有验证后发送的设备的数据日志? 如果是、他们可以将数据记录与 接收故障器件时读取的数据进行比较。

    此致、

    Diaara

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    SHI DIAara、

    Set Maker 会检查每个设备的寄存器。 I2C 线路连接到多个具有不同从器件地址的器件。
    但对于所有寄存器地址、TPS65168的寄存器数据读作00。

    Set Maker 未共享器件的日志数据、我的客户将检查从 Set Maker 发运给客户的故障 TPS65168的寄存器数据。
    实际上、我不确定返回的 TPS65168是否无法读取数据。
    但是、客户想知道在哪种情况下、对于所有寄存器、TPS65168的所有寄存器读为00。

    如果您认为很难估计造成这种现象的原因,我建议您保留此帖子,直到我的客户 获得 退回的样片 。

    谢谢、此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Diaara、

    经验证、TPS65168与主器件通信没有问题、但 I2C 线路上的分流电阻器显示异常。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Eric、
    非常感谢您的更新。
    此致、
    Brigitte